This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:PCB 审查

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116, CSD18537NQ5A, CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841916/lm25116-pcb-review

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件: CSD18537NQ5ACSD18563Q5A

您好、香榭丽舍

我的客户在其新设计中使用 LM25116。 但最近、他们遇到了 EMI 问题、这会干扰他们的 USB 端口。 需要您的帮助来检查其 PCB 设计、以查看是否有问题。 谢谢。  

其设计目标是24V 至5V 9A。 原理图和 PCB 如所示。

e2e.ti.com/.../SKYLAKE-_5F00_-61_2D00_24V_2D00_5V.pdf

 e2e.ti.com/.../PCB_5F00_SASBY_5F00_ISLAND_5F00_VER_5F00_0924p2.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    请为此设计发送完整的快速入门文件(从 LM25116产品文件夹下载)、以便我们验证组件选择。 您是否进行了 EMI 扫描以确定哪些频率可能有问题?

    有关控制器 EMI 缓解布局的更多信息、请参阅本文的第6部分:

    http://www.how2power.com/other/EMI_Guide.php

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、

    什么是 快速启动文件?  这是一种检查清单吗?  我无法从您的链接中找到此文件。  请提供更具体的链接吗?   

    请帮助检查布局以确定潜在问题?  他们的原理图基于 WEBENCH、 并在另一个 E2E 主题中进行了回顾。 不应该有大问题。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    http://www.ti.com/tool/LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、

    客户已将 xls 文件更新给我。 请帮助检查。 谢谢。  

    e2e.ti.com/.../8737.LM5116_5F00_quickstart.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    在快速启动文件中更改纹波电流%可得出 与原理图相匹配的3.7uH 电感值。 然后、建议的 cramp 变为255pF (选择270pF 标准值、在原理图中当前为330pF)。

    另请注意、高侧 FET 的米勒平坦区为~4V (参见图 CSD18537NQ5A MOSFET 数据表的第4部分)。 如果栅极驱动仅为5V (因为 Vout 连接到 LM25116的 VCCX)、则该电平会有点高。 请确保 FET 具有足够的栅极电压过驱。 请注意、低侧 MOSFET (CSD18563Q5A)的 Rdson 额定电压 Vgs = 4.5V、但 CSD18537NQ5A 的额定电压仅为 Vgs = 6V。 这里的一个选项是为两个 FET 使用 CSD18563Q5A。

    在 EMI 方面、我注意到没有共模输入滤波(例如、两条输入线路中的共模扼流圈或铁氧体磁珠)。 这通常是缓解大于10-20MHz 的高频发射所必需的。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    感谢您的原理图检查、您能检查 PCB 吗? 谢谢。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    这是一个非常大的电路板布局。 如果需要、我们将需要设置一个呼叫以进行审查。 我建议在输入端安装共模扼流圈、看看这是否可以解决问题。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    我将向您发送一封邮件以供进一步讨论。 谢谢