This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531EVM:设置充电电流限制

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27531EVM, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843315/bq27531evm-setting-charging-current-limit

器件型号:BQ27531EVM
主题中讨论的其他器件: BQ24192

您好!

我尝试将 BQ27531EVM 的充电电流设置为约1A。在 SYS 上负载为500mA、ILIM 上负载为169欧姆、OTG 禁用且 PSEL 接地时、我仅获得375mA 的充电电流。 当我移除负载时、充电电流增加至750mA。 我认为输入电流限制是错误的、但回顾 bq24192数据表的表3、一切设置都正确。 PSEL 为低电平 且 REG08[7:6]=10、我应该得到3A 的输入电流限制。我看不到我做了什么错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了问题。 我的 USB 电缆太长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍。

    此致

    Onyx