This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61251:贪睡模式下为340uA

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838513/tps61251-340ua-in-snooze-mode

器件型号:TPS61251

我使用 TPS61251将电压从3V6锂亚硫酰氯电池调节到3V3DC。 该电路完全基于图6第12页、但我的 R1 = 500KOhm。 输出3V3DC 连接到 LTE 模块。 当 LTE 模块处于省电模式时、电流消耗约为7.5uA。
电路工作正常、但当我将 LTE 模块置于省电模式时、电池消耗的电流为340uA。
TPS61251输出端有一个470uA 聚合物钽电容器 T520W477M006ATE055、移除470uF 电容器后、负载电流大约为10uA、而不是360uA。 如何在不移除470uA 聚合物钽电容器的情况下减小负载电流?

BR

TDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thang、

    我不理解您的意思。 R1在原理图中的什么位置?  

    '当 LTE 模块处于省电模式时、电流消耗约为7.5uA。 电路工作正常、但当我将 LTE 模块置于省电模式时、电池消耗的电流为340uA。' 我很困惑在省电模式下的负载电流是多少、因为您在这里说过两次省电模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    我是指数据表中图6中的 R1、但在我的原理图中它是 R13//R14。

    不带 TPS61251的处于省电模式的 LTE 模块:7、5uA  

    TPS61251的省电 LTE 模块:340uA

    BR

    TDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thang、

    TPS61251是一款升压转换器、这意味着输出电压从输入电压升高。 当电池电压在2.5V 至3.3V 范围内时、输出电压可保持在3.3V。 但是、当电池电压处于3.3V 至6.0V 的范围内时、TPS61251在100%占空比模式下工作。 当意味着输出电压与输入电压一致、不会降至编程值以下。 在该范围内、Vout 高于3.3V。 LTE 模块能否接受?

    感谢您解释这两个条件差异。 我现在很清楚。 我将使用 EVM 进行基准测试、并在测试完成后告知您结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thang、

    我使用7uA 负载电流测试 EVM、但看不到电池消耗的340uA 电流。

    您能否使用示波器测量 SW、Vout 引脚波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    是的、LTE 模块将接受它。 LTE 模块具有 VDD、max = 5.5V 和 VDDIO、max = 3.9V。

    BR

    TDD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    请找到随附的波形、了解 Vout 和 SW。

    黄色=输出电压

    蓝色= SW

    当电池电压在3.3V 至6.0V 范围内时、100%占空比模式下的静态电流是多少?

    BR

    TDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Thang do、

    请确保 LTE 模块不会定期被制动、这可能会阻止 TPS61251进入贪睡模式。 我会将稳压器的输出电流可视化、以查看是否存在波动。  

    此致、

    Abdu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdu:

    我确定 LTE 模块处于省电模式。 LTE 模块将每小时从省电模式唤醒。

    当我将输入电容 C14和 C15更改为更大的值(C14=C15 =22uF)时、我看到电池消耗的电流为45uA。

    BR

    TDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thang、

    您共享的波形无法告诉我 SW 引脚的开关频率。 您能否更改示波器的时间刻度并读取开关周期? 这很重要、因为它可以告诉我340uA 是否是由于开关造成的。 同时探测 Vin 引脚以查看是否有任何振铃。

    此外、请分享布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    新的波形。

    PCB 布局:

    L1:Tantal 电容器放置在 TOP_LAYER_上

    L2:GND

    L3:电源

    L4:底层、TPS61251

    BR

    TDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thang、

    当您执行此测试以测量输入电流时、输入电压是多少? 它是否高于编程的3.3V 输出电压?

    在这种情况下、器件将消耗大于2uA 的电流。 如果您将输入电压低于3.3V、则平均输入电流应约为2uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    输入电压为3.57V。  

    是的、输入电压高于编程的输出电压(3.34V)。

    BR  

    TDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thang、

    没错。 在数据表中、仅在贪睡模式下、VIN 引脚消耗的电流典型值为2uA。 在100%占空比模式下、将从电池汲取更多电流。 可以接受吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    是的、我们可以接受。 :-)

    Thx。

    BR

    TDD