This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS797:确保我们正确了解输出精度

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS797

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843103/tps797-ensuring-we-understand-the-output-accuracy-correctly

器件型号:TPS797

您好!

我们正在考虑使用 TPS797、或更具体地说使用 TPS79733。 然后、它的任务之一是充当某些 ADC 测量的基准电压。 因此、我们希望确保我们正确理解精度细节。

数据表规定输出电压精度为+/- 4%。 每个 LDO 单元通常在该4%范围内以3.3V 的静态失调电压结束、以便在构建后为每个电路板校准一次失调电压、这是预期行为吗? 或者、分频 LDO 的输出电压是否会在该范围内不时变化、以便(空载)输出电压可以是一次+1%、另一次是-1%?

2.负载调整率以安培为单位表示为5%。 单位电压是多少、还是应该如何解释该值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要注意的是、LDO 没有长期漂移规格、这是精密电压基准的常见规格、但不是 LDO 的标准行业规格。 电压基准经过设计、制造和测试、可最大限度地减小长期漂移、但 LDO 不会如此、因此输出可能会随着时间的推移而变化。

    现在我已经介绍了这一点、我们可以讨论长期漂移的趋势。 任何电压基准在其通电的前几小时内通常会发生变化。 即使对于精密电压基准,电压稳定所需的偏置时间也在100hrs 到1000hrs 之间(请参阅下面的电压基准示例图),并且 LDO 的内部基准的运行方式也是类似的。   

    因此、为了解决您的第一个问题、单个 LDO 的输出电压会有一些变化(正如您可以在下面的图中看到一段时间到一段时间的变化)、但总体趋势将显示输出电压趋向于失调电压值。 为了减少该偏移、您可以执行一些操作。  

    1. 定期校准或在长期漂移稳定后(通常在1000-2000小时之间)运行校准例程
    2. 组装电路板后、您可以运行老化过程、以帮助缓解将器件焊接到电路板上引起的正常机械应力。  
      1. 这可以减少前一百个小时左右看到的大阶跃幅度、但需要注意的是、它不会加快基准稳定所需的总时间。  

    若要回答第二个问题、正确答案是、单位列中不应有安培。 它应该只是百分比。 此外、查看数据、负载寄存器不是典型值为5%的值、这似乎也是一个拼写错误、它应该更像0.5%。