This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692-Q1原理图审阅

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843025/tps92692-q1-tps92692-q1schematic-review

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

e2e.ti.com/.../TPS92692_2D00_Q1-schematic.pptxDear查看所有。

它将应用3个 LED、并且 DIM/PWM 将通过使能输入输入输入输入5V。

您将使用 IADJ 引脚上的 PWM 信号调节占空比。

输出电流将为1.2A (最大值) 占空比为82% 1A。

Vf (V)

如果(a)

PD (W)

最小

典型值

最大

如果

最大

变频

2.75

3.25.

3.55.

4.36.

LED 编号

3.

3.

3.

总 VF

8.25.

9.75

10.65

1

1.2.

请查看原理图。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请使用我们在 TI 网站上提供的 TPS92692的扩展表来帮助您进行设计。  您还可以使用评估板来帮助您进行设计。

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slvc686&fileType=zip

    www.ti.com/.../slvub29.pdf

    我在您的设计中注意到的一件事是使用 IADJ 对输出电流进行 PWM 处理。  这不是实现这一点的正确方法。  您需要使用 DIM/PWM 输入来对输出电流进行 PWM。 要禁用该器件、您需要使用集电极开路晶体管或漏极开路 FET 将 SS 拉至接地。

    C75应从 D15阴极到 BATT_12V0。  然后、对于高频、从 D15阴极到接地的电容为0.1uF。  

    R144和 R147应为10 Ω。

    请使用 Excel 电子表格中的值计算 R138和 R145的值。  154欧姆和75.2欧姆的电阻值太低、功率损耗较高。

    谢谢 Tuan