This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:LMZM23600内部组件

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843236/lmzm23600-lmzm23600-internal-component

器件型号:LMZM23600
您好! 

我们希望使用 TI LMZM23600和 LMZM23601组件。
为了验证我们客户的规格、我们希望了解有关电源内部组件的更多信息。
我们希望根据我们的工作情况计算纹波和输出电压的精度。

此致、Frd é ric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    模块内部的电感器为10uH、如数据表中的电气特性表所示。 这将使您能够计算纹波。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、
    Denislav