This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861参考电路

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23861EVM-612, TPS23882, TPS23882EVM-084, MSP430F5234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843187/tps23861-tps23861-reference-circuit

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: 、TPS23882TPS23882EVM-084MSP430F5234

关于 TPS23861PWR 我的客户目前有一个新设计、
需要16端口 PSE、如何连接4个 TPS23861PWR I2C、包括 A3引脚

是否有可用的基准电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     许成好、

    TPS23861EVM-612应该是一个很好的参考、因为它在电路板上有2个 TPS23861 IC。 TPS23882 (8通道30W PSE)刚刚在 TI.com 上发布、更适合您客户的16端口系统。 借助于 TPS23882、无需使用更少的外部组件和更少的软件工作量(无需通过软件对 I2C 地址进行编程、TPS23882使用硬件引脚对地址进行编程)。 有关硬件设计、请参阅 TPS23882EVM-084。 此外、如果您的客户需要软件来控制 PSE 系统(多电源、端口电源管理等)、我们还提供完整的系统软件解决方案(我们称之为 FirmPSE、该软件是用 MSP430F5234编写的)。 请转至 TPS23882EVM-084文件夹并请求访问 FirmPSE mySecure 文件夹。 谢谢。

    此致、

    一分钱