This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:无法通过检测

Guru**** 2390765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754EVM-383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839881/tps23754-can-not-pass-detection

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: 、TPS23752

您好!

我想就我们的设计(包括 TPS23754)向您寻求帮助。 此设计遵循 TPS23754EVM-383 EVM、但为了安全起见、我提供了我们的原理图(请忽略蓝色注释、它们仅用于在进一步实施中挑选较小的组件)。

e2e.ti.com/.../PCB_5F00_POE_5F00_TPS23752.pdf

我们的问题是、我们无法通过检测、也无法确定、我们遵循了参考设计、出现了什么错误。 在这里、我还添加了来自电容器 C2的 VDD-VSS 测量值。 PSE 似乎正在尝试检测某个设备、但没有得到任何答案。 我们将使用此 PoE 注入器:PSE802G-30W。

PD 控制器似乎没有响应、但这怎么会发生? 如果 VDD 引脚上也有此电压、那么 PD 应该启动并执行它的操作?

非常感谢您的帮助!

此致、

Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的问题以及您在帖子中包含的所有信息。 我非常感谢它、它帮助我更快地完成这项工作。 快速浏览原理图不会显示任何明显的问题。 我将进行更深入的研究、比较我的发现并返回给您。 明天或星期四、我将尝试到此。  

    现在、您能否检查 VC 和 VB 上的电压是什么样的? 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、
    感谢您的快速响应。 我对板上的不同点进行了多次测量。

    VDD 与 VSS 间的关系

      

    VC 与 VSS 上的电压

    电压 Vb 与 VSS 间的关系

    Vb 和 VC 上的电压与 GNDA 间的关系(两者都是理想的、所以我只包含一张图片)

    为了确保我在 TPS23754的输入端施加电压

    VDD 与 VSS 间的关系

    Vdd1与 VSS 间的关系

    我注意到、这些电压看起来非常相同、但 IC 活动仍然没有迹象

    此致、
    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还测试了连接24V 适配器以查看 IC 是否正常工作、遗憾的是、在连接电源后、它没有任何作用、输出端没有电压。 VC 与 GNDA (RTN)或 GATE 与 GNDA (RTN)上无电压经过一段时间后、TPS23754变得非常热(手指无法放在上面)、因此我们将其连接。 我在执行此操作时进行了一些测量:

    有趣的 VC 与 VSS 电压:(栅极引脚与 VSS 上的电压相同)


    在某种程度上、我们发现 VC 与 GNDA (RTN)上有15V 电压、但当我们再次尝试时、它不再存在、之后也从未出现过(当我们尝试重复该过程时)  

    但在 GATE 与 GNDA (RTN)上、一直都为0V。 为22、5V。 但 VC 和 Vb (Vs RTN)上没有任何内容。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提供的所有示波器截图。 对于器件变热的情况、是整个电路板还是仅一个器件? 热像可能会提供线索。

    此外、您将哪个功率级别和负载类型连接到您的设计?

    最后、我在 Darwin F 的另一篇文章中看到、您说您正在考虑使用新拓扑。 这是相同的项目、还是要继续调试此电路板?

    此致、

    Michael Pahl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是一个部件、它通过散热焊盘加热整个电路板(用手指尝试)。 我将尝试查找热像仪。 对于负载、它是5W 56 Ω 时钟恢复器、这应对应于输出上的2.5W。 适配器为24V、 1A。


    PS:我们要继续将此设计用于其他应用、较小的设计将用于不同的应用。  

    此致、

    Tomas Nekvapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    非常感谢您的回复。 我发现栅极在22V 时如此之高、以及出现一次的 VC 到 RTN 上的神秘电压、这是非常奇怪的。

    如果 Vc = 0V 至 RNT、则芯片不导通。i

    您能否从 VSS 到 RTN 进行测量? 此外、您能否关闭电路并测量 VSS 和 RTN 之间的电阻? 我正在尝试查看内部导通 FET 是否正在开启/损坏。  

    此外、在布局中、您是否将输入接地连接到 VSS 或 RTN? 我知道它没有这样标记、但我只想重复检查。  

    此致、

    Michael Pahl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这里是测量值 VSS -> RTN:(分别在引脚10和9之间测量、也在 R5的引脚1和 C2的引脚2之间测量)

    在相同的位置、我在关闭时测量了0.8兆欧。

    我不确定、输入接地意味着什么? 您是指芯片上的某些特定引脚吗?


    -如果您正在转向 VSS -这是从具有集成磁性元件的 RJ45连接器的中央抽头衍生的负电源轨。 该电源轨连接到 IC 上的所有 VSS 引脚。

    此致、

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需添加... 使问题更加复杂。

    我刚才测量了 VSS -> RTN 之间的二极管、它显示了0.55V 的压降。 此外、当我向后测量热插拔 MOSFET 电阻时、RTN ->VSS I 得到无限(或超出范围)电阻。

    因此、内部 MOSFET 看起来很好。

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、您好!

    再次感谢您的测量。 最好知道 MOSFET 未损坏。  

    9月18日返回到该帖子、您在其中使用了24V 适配器输入>> EVM 中的变压器、您的原理图的额定工作电压不是24V。 您能否尝试在适配器上使用48V 电压来查看其是否正常工作?

    如果在这种情况下无法正常工作、我怀疑组件损坏或组件值错误。 我会仔细检查这些值、如果可以、请使用 EVM 作为参考。  

    此致、

    Michael Pahl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将进行逻辑测试、但我想事先询问您、如果您有任何建议、应检查哪些组件的功能? 就我个人而言、我尝试更改了检测电阻器、它没有改变任何东西、由于它甚至没有通过检测、我是不了解哪些组件会影响它。  

    我还不确定、为什么参考设计同时使用 APD 和 PPD 函数、但仅使用48V PS? 我认为 PPD 主要用于低压 PS。 您能否推荐一些可承受24V 电压的器项?

    此致、

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    我尝试连接48V 适配器、但它的效果几乎相同。 VC 与 RTN 上无电压。 主开关晶体管的栅极上没有任何东西。 IC 很快就会变热。

    我尝试测量 VC 与 VSS (现在是适配器的 GND)上的电压、它显示46.6V、GNDA (RTN)与 VSS 显示46.6V、原理图中的两个测量都在 C12晶体管上、这是可以的吗? 因为 GNDA 与 VSS (适配器的 GND)与 PCB 上所有点的情况相似。 但 VC 至 RTN 显示为0V。

    此致、  

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我不会相信。 但事实确实如此。 在我完成所有这些测量后、它指向 VDD - RTN 之间的短路。 确实是这样。 我继续说去焊电容器、这很好。 然后、我移除了主开关晶体管、并在其下方发现了大量锡。 我已经解析了它、短路消失了! 然后、我继续检查连接器和主 IC 之间的所有电容器和电阻器。 我发现检测电阻为470R、而不是24k9。 但最令我惊讶的是,在 Farnell 发送给我的行李中,应该是24k9的地方,所有的行李都是470R。 疯狂的东西 就是这样、我已经在那里输入了正确的值、它是有效的!

    非常感谢您的支持!

    此致、

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    很高兴您找到了一些不正确的短组件。 我也很高兴知道设计不是问题! 非常感谢您向我们发布您的调查结果。 很高兴我们能够提供支持!

    此致、

    Michael Pahl