This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A3501:数据表图表刻度、瞬态测量

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843159/tps7a3501-datasheet-graph-scale-transient-measurement

器件型号:TPS7A3501

尊敬的 e2e 支持:

您能否告诉我们、我们的数据表第9页和第10页、具体而言、图18和19中是否存在有关2V/div 图例的拼写错误?

例如图18、2V/div 意味着 Vin 从0变为5V、而右下角提到 Vin = Ven = 0V -> 3.6V

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这看起来不像3.6V。 我将提交一份申请以更正此问题。

    谢谢、