请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A3501 尊敬的 e2e 支持:
您能否告诉我们、我们的数据表第9页和第10页、具体而言、图18和19中是否存在有关2V/div 图例的拼写错误?
例如图18、2V/div 意味着 Vin 从0变为5V、而右下角提到 Vin = Ven = 0V -> 3.6V
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 e2e 支持:
您能否告诉我们、我们的数据表第9页和第10页、具体而言、图18和19中是否存在有关2V/div 图例的拼写错误?
例如图18、2V/div 意味着 Vin 从0变为5V、而右下角提到 Vin = Ven = 0V -> 3.6V
此致、