This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62090:我们是否可以提供 TLV62090控制环路测试报告?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841889/tlv62090-may-we-have-tlv62090-control-loop-test-report

器件型号:TLV62090

你(们)好,先生  

我们可以提供 TLV62090控制环路测试报告吗?

                       令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    经测试、该器件的控制环路借助表4中数据表中提到的外部组件保持稳定。 只要您在设计中使用此表中的组件组合、一切都应该正常工作。

    图23和24给出了负载瞬态响应的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    客户需要检查相位裕度和增益裕度报告。

    是否可以提供?

                                               令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    我使用 TPS62090EVM 进行了一些测量、请参阅以下结果。

    Fswitch 1.4MHz

    Fswitch 2.8MHz