This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:关于器件开/关

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256403, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840946/ucc256303-about-device-on-off

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC256403UCC256302

你好

我们正在考虑使用 UCC256303。
我对如何打开/关闭 UCC256303有疑问。

我想打开/关闭 UCC256303。
此时、我想从开始时的软启动开始。

问题
是否有适用于此方法的应用手册或参考电路?

我们正在研究是否可以通过打开和关闭 VCC 电压来实现 VCC 电压。
・在本例中、VCC 关断时的电压是多少?
・当 Vcc 降至低于特定的关断电压时、它将停止并在10.5V 典型值或更高的电压下启动。
您是否在停止时进入故障模式?

还有其他方法、但我认为它与规格不匹配。

1 FB→L:从 FBpin L→H 移动时、软启动是否未激活?
2 BLK 引脚:在故障模式期间、H→L 不会立即启动。

这个想法是正确的吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masazumi San

    首先、我们建议您改用我们最新的 LLC 控制器 UCC256403。  该器件与 UCC256303引脚对引脚兼容、但有许多改进。  有关详细信息、请参阅此应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slua966/slua966.pdf

    UCC256403数据表的第8.3.9节(第24-27页)解释了所有可能导致 IC 关断的故障保护。  超过这些条件将导致转换器在进入故障状态时关闭。

    启用外部信号以禁用 UCC256403的最简单方法是将 BLK 引脚拉至接地并触发 输入欠压保护(VINUVP)。  您可以通过在 BLK 和 GND 之间连接逻辑 FET 来实现这一点、因此当 FET 关闭时、UCC256403被启用、当 FET 打开时、UCC256403被禁用。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    Eric-San

    感谢您的回答。

    对于新器件 UCC256403、我有以下问题。

    ・UCC256403 RTM 何时?
    ・现在是否可以提供样片?

    已在使用 UCC256302。
    我们这次将在不同的项目中考虑 UCC256303的规格、
    并正在执行电源规格和评估。
    由于开发周期较短、新的 UCC256403可能不及时。
    因此、请给出您在 UCC256303中询问的开/关答案。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masazumi San

    公开披露 UCC256403等正在开发的器件的生产发布日期违反 TI 政策。  有关可用性和时间线的更多信息、请发送电子邮件至 wefaraci@ti.com

    将 BLK 引脚设置为 GND 以从外部禁用操作适用于 UCC25630x 和 UCC25640x。  很抱歉、我在前面的消息中没有明确说明这一点。

    此致、

    Eric