This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331数据表模糊性

Guru**** 2522990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331EVM-232, TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843219/tps54331-tps54331-datasheet-ambiguity

器件型号:TPS54331

除非我完全遗漏了一些东西、这是很可能的、否则此时有几件事会让我感到有点困惑!

第一个是数据表中的数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54331.pdf 公式(13)什么是"D"引用?

我遇到的第二个问题是有关交叉频率的问题。 该数据表还指出" TPS54331器件的内部电路限制将实际最大交叉频率限制在25kHz 左右"、但评估板 TPS54331EVM-232数据表显示的交叉频率大约为90kHz

如果对这两件事有任何澄清,那就太好了!

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    "D"是指占空比(Vout/Vin)。

    实际上、该 EVM 在25kHz 频率下交叉。  您可能查看的是相位、而不是增益。  90kHz 时相位为零度。