This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:波形不正常

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842403/ucc2897a-the-waveform-is-not-normal

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:UCC2897

大家好、

UCC2897该芯片的电源输出为12V、上电时会产生大量纹波。

通道1是直流12V 输入:

SS 引脚的波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vickers、

    第二个示波器图中显示了哪些波形?

    CH 2是?

    通道1是?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    图1 Ch1为24V 直流输入

    图2 Ch1是 SS 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    功率小于2W 时的 FB 引脚波形:

    功率小于2W 时的 MOS VGS 波形:

    这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、维氏女士、

    您在这里看到的是在极轻负载下的突发类型操作。
    在极低的负载下、FB 信号非常小、控制器由于脉宽较窄而开始丢失脉冲。
    当控制器尝试设置正确的输出电压时、这会导致脉冲突发。
    您看到的突发波形在轻负载下是正常的。

    此致

    John