This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180原理图和 PCB 设计

Guru**** 2404185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, PMP11062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843097/ucc28180-ucc28180-schematic-and-pcb-design

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: PMP11062

尊敬的团队:

同事使用我们的 UCC28180作为 PFC 控制器、220V 交流输入、380V 输出、1kW 输出功率。

您能否帮助仔细检查原理图和 PCB 设计?

谢谢、致以诚挚的问候

云晶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    请查看 PMP11062作为起点。 它是 一款采用 UCC28180的通用交流输入、380V/1kW CCM PFC 参考设计。

    此致、

    区域