请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP55231 我们遇到了无法读取 LP55231程序存储器空间的问题。 似乎链接的旧问题具有相同的问题、尽管该用户错误地认为他们的问题是程序存储器的写入问题。 我们已经编写了一个已知的程序、并且它工作正常、但是当尝试读取程序空间时、无论我们尝试读取哪个寄存器、我们只读取相同的16位。
为了尝试阅读、我们尝试了以下操作:
成功写入程序后立即读取0x50、0x51、0x52和0x53 (有效程序已验证)。
写入程序、在读取周期之前再次将 CTL2设置为0x00、然后再设置为0x15 (我们找到了一些执行程序验证并在中间执行此操作的演示代码)-也不起作用。
请帮我们解决问题。 我们必须能够在生产解决方案中验证正确的编程、因此如果没有成功的程序读取序列、就无法继续。
谢谢、
Matt