This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:有关 LMR14006的 SHDN 电压和电流限制的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843124/lmr14006-question-about-shdn-voltage-and-current-limit-of-lmr14006

器件型号:LMR14006
主题中讨论的其他器件:LMR14030

大家好、团队成员。

请在下面告诉我吗?

SHDN 引脚上是否存在迟滞?

我们能否将电流限制称为最小值和最大值?

客户希望通过了解最小、最大电流限制的大小来选择电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu、

    SHDN 引脚具有迟滞电流、而不是迟滞电压、请参阅 LMR14030数据表、其中提供了有关如何通过 EN 引脚外部电阻器对迟滞电压进行编程的更多详细说明。

    最大电流限制为1700mA、电感器额定电流应与最大电流限制相同或更高。