This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS16632

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842883/tps1663-tps16632

器件型号:TPS1663

您好!

在我们的设计中、我们使用 TPS16632设置为6安培电流限制、6伏欠压关断和100W PLIM。 我们在8或低于输入电压下运行时遇到问题。 IC 烧断时、我们会在 IC 中的输入电源引脚附近看到一个孔。 导致此问题的原因是什么? 我们已尝试禁用 PLIM、结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    当输入电压为8V 时、输出电流是多少? 如果器件发生过流或过载并关断内部 FET。 由于 TPS16630的输入引脚上没有输入电容和 TVS、IN 引脚上的电压可能会过冲并损坏器件。

    建议在 IN 引脚上至少添加一个大于0.1uF 的电容。

    如果有长电缆连接到电源输入(POWER_BLOW_IN 或 Vehicle _BAT)、则还需要 TVS 二极管(类似于 SMCJ36A)。

    请参阅 数据表中的第11.1节。