This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:VBAT 没有输出。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838634/bq24078-vbat-has-no-output

器件型号:BQ24078

尊敬的 TI 工程师~

 有一个关于 BA24078的问题。 在我自己的电路板上、插入适配器后、SYS 和 Vbat 都正常、每个引脚的性能正常。 拔下适配器后、Vbat 没有输出。 将 SYSOFF 下拉为低电平后、Vbat 仍然仅为0.6V。

请帮助确认是否存在其他问题~

B.R.
Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 VBAT 不存在、您应该会在电池上看到一个方波、这是由于充电器上的电池检测。 数据表的图28中显示了这种情况。 您是否使用万用表测量600mV 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还没有听到、所以我要关闭这个。 请发布回复以重新打开主题帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持~这是因为系统负载太大、导致 Vbat 电压被拉低。  

    谢谢、
    Robin