This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:适用于音频放大器的 GaNFET

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LMG5200, LMG3410R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838026/lmg3410r050-ganfet-for-audio-amplifier

器件型号:LMG3410R050
主题中讨论的其他器件:LMG1210LMG5200

我的客户计划使用 GaNFET Do DC48V 600W D 类放大器,这是否可行?  如何实现?

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    很抱歉耽误你的答复。 是的、这是可以实现的。 请将 LMG5200视为其中一个选项。 此外、如果选择其他分立式 GaN FET、我们还提供了专用于驱动中压和低压 GaN 的 GaN 驱动器、例如 LMG1210。 对于48V 电压、我认为 LMG3410R050不是一个好解决方案、因为它是600V FET。  

    谢谢、