This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:①Possible 不充电系统的最大电压设置②有任何方法可以在电池上放置背靠背 FET

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838725/bq25713-1possible-maximum-voltage-setting-for-system-without-charging-2-is-there-any-way-to-put-back-to-back-fet-at-battery

器件型号:BQ25713

尊敬的 TI 团队:

我有两个问题

①我们的系统包含直流电源和4节电池。 但它将不具有充电功能。 也可以

(a)蓄电池供电

(B)直流+电池(不充电)

我的问题是(b)的最大电压设置是多少?

在数据表9.6.4 MaxChargeVoltage 中、最大电压为19.200V、但这仅适用于充电期间吗?

而9.6.5 MinSystemVoltage 表示最大电压为16.128V。

在(b)期间、我们希望设置为大约17V。

②在电池和 VSYS 之间是否有任何实现背靠背 FET 的方法? 我们希望在系统关闭时尽可能降低泄漏电流。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
      

       对于 Q1、请与我们分享应用图、最大充电电压是电池充电目标电压。  对于电量耗尽的电池、最小系统电压处于活动状态、当电池电压低于此阈值时、控制器将系统电压保持在最小系统电压。 如果您要将系统设置为17V、则电池必须至少为

      对于 Q2、我们不建议这样做、因为在 BATFET LDO 模式期间、背靠背 FET 架构可能无法按照我们的设计正常工作。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ishuo、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
       

       感谢您提供原理图。 您可以设置 VSYS_MIN=16.128V、下面是您将要处理的情况:
       

       当 VBAT<16.128V 时、系统电压将调节为16.128V。 因此、当电池电量耗尽时、系统电压可设置为最大16.128V。

       当 VBAT>16.128V 时、如果您不需要充电并将其禁用、则 VSYS=VBAT+180mV。  

       否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
         

       感谢您提供原理图。 您可以设置 VSYS_MIN=16.128V、下面是您将要处理的情况:
       

       当 VBAT<16.128V 时、系统电压将调节为16.128V。 因此、当电池电量耗尽时、系统电压可设置为最大16.128V。

       当 VBAT>16.128V 时、如果您不需要充电并将其禁用、则 VSYS=VBAT+180mV。  

       请注意、您需要在4S 设置中进行配置、默认 VSYS_MIN 仅为12.288V、您需要确保系统能够在12.288V 下工作、以将 VSYS_MIN 配置为最大值16.128。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的回答。

    仅供确认。

    在启用充电模式的情况下、我们可以通过调整 MaxChargeVoltage 寄存器将最大充电电压设置为19.2V。

    我的理解是否正确?

    此致

    Naim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 为了实现这一点、您还需要将电池编号设置为3节或4节。 否则、当您尝试将电压充电至19.2V 的最大充电电压时、将触发 VSYS OVP (1S 为5V、2S 为12V)。

    此致

    三国