This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3856:uc3856

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3856, UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842646/uc3856-uc3856

器件型号:UC3856
主题中讨论的其他器件: UC3846

我们在 交流/直流转换器中使用 UC3856电流模式控制 IC。

A)     该 IC 无法驱动 MOSFET、只能提供120mA 电流、 而数据表显示峰值为1.5安培。 借助外部全桥驱动器、它能够驱动 MOSFET。

 

b)     死区时间和频率与数据表中的理论公式不匹配且相互关联。 在80kHz 的开关频率下、

 

死区时间是我们的要求。 请建议。

 

c)      转换器加载时、观察到正弦跳跃。 提供 UC3856的设计 Excel 表。

 

d)     提供 UC3856的详细应用手册/参考设计、因为这些设计在 TI 网站上不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shiva LEDALLA、

    请找到 您的问题的答案:

    a)该 IC 具有两个1.5mA (峰值)图腾柱输出。 它可以直接驱动功率 MOSFET 的开关。  

    b)输出死区时间取决于外部电容的大小、8引脚上的 CT、公式为:TD (us)= 2000* CT (UF)/(8-3.6/RT (kohm))、对于较大的 RT 值:TD (us)=250 * CT (UF)。   RT 是9引脚上的电阻器。      振荡器频率的近似计算公式为:ft (kHz)= 2 /(RT (kohm)* CT (UF))。

    对于所需规格 、FT= 80kHz、TD= 1us、 我建议使用 CT= 0.0039uF、  RT= 6.34k (6.41k)。

    c)和 d) 不幸的是、没有可用的 UC3856计算器和参考设计。

      但我们可以在 UC3846数据表中找到典型应用(请参阅 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3846.pdf)。

    UC3856是符合行业标准 UC3846引脚兼容的高性能双极版本。 它可以用很少的电路修改来取代 UC3846、并且具有更高的速度、更高的栅极驱动电流和更短的传播延迟。 差异位于此处供您参考。   

     http://www.ti.com/lit/an/slua178/slua178.pdf  

    此致、

    Teng