This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813-Q1:WDR 或 WDT 开路情况下的器件行为

Guru**** 2814775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842913/tps3813-q1-device-behavior-in-wdr-or-wdt-open-case

器件型号:TPS3813-Q1

大家好、

我的客户使用的 TPS3813-Q1具有220pF 的 C (ext)和 WDR=5V、现在 正在自行分析 PinFMEA。 有2个问题。

1) 1)如果 WDR 意外打开、会发生什么情况?

2) 2)如果 WDT 意外打开、会发生什么情况?

当客户测试 WDR 打开案例时、他看不到与正常操作有什么区别。 它可能变为无限、下边界会变得越来越长和越来越短。

当客户测试 WDT 打开案例时、他观察到窗口帧较短。 该器件可使用杂散电容器运行、并且可能远小于最小 C (ext)范围的155pF。 在这种情况下会发生什么情况?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平艾-圣、

    虽然此器件上没有官方引脚 FMEA、但如果引脚断开连接、则不会损坏引脚、但我们不定义功能。 在这两种情况下、功能都是未定义的。

    谢谢、
    Abhinav。