This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:栅极电容与齐纳二极管之间的关系(8.1.2.5高栅极电容应用)

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840067/tps2491-relationship-between-gate-capacitance-and-zener-diode-8-1-2-5-high-gate-capacitance-applications

器件型号:TPS2491

尊敬的专家:

客户对8.1.2.5高栅极电容应用的描述感到困惑。

请就下面列出的问题提供建议。

--

数据表中的高  栅极电容应用的说明

据说、大栅极电容可能会产生较大的异常电流尖峰。

此外、还描述了在 Ciss 超过4000pF 时添加齐纳二极管的方法。

不过、齐纳二极管可以钳制电压、但无法钳制电流。

(1) Ciss 增大时发生的电压事件是什么?

(2)齐纳二极管可抑制什么?

(3)为什么需要添加外部齐纳二极管?

功耗? 还是另一个?

--

感谢您的帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    我会研究一下,并在明天作答。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    它被描述为异常大的故障电流而不是栅极电流....

    较高的 Ciss 不会触发任何电压事件。 需要栅极钳位来在故障事件期间保护 FET。 例如、在短路故障期间、Vout 变为零、从而在控制环路运行之前增加 Vgs。 这就是要求添加外部钳位以辅助 TPS2491器件的内部齐纳二极管的原因。

    请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/slvu099a/slvu099a.pdf 中的原理图 并进行相应使用。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我知道齐纳二极管在发生故障电流时用于钳位 Vgs。

    您能不能再详细介绍一下 Ciss 和外部二极管。

    我认为如果 MOSFET 的 Ciss 较大(>4000pF)、则需要的放电时间越长、功耗就越大、然后需要外部二极管。  

    这种理解是否正确?

    如果是、是否需要考虑通过添加 Ciss 和外部栅极电容器的电容来是否需要外部二极管?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。

    是的、Ciss 和外部栅极电容器都应考虑在内置二极管要求。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享这些信息。

    此致、

    新一