This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:化学 ID

Guru**** 2554280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842131/bq27220-chem-id

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

您好、TI 团队、

我们已经完成了温度放电测试、我似乎无法从 slub45b 手册中提到的6个选项中找到我们电池的正确化学 ID。 我们使用的电池是 NCR18650B、据我了解、这是一种容量为3250mAh 的镍钴锂离子电池。 我们应该使用哪种化学 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith

    bq27220是一款 CEDV 监测计。 您必须从 6个最接近电池电压分布的化学 ID 中选择一个。 CEDV 监测计上的化学 ID 仅用于上电时的初始化目的、以确定初始 DOD/SOC 测量。 它与在测量仪表运行期间使用的 IT 测量仪表不一样。您是否使用 gpccedv 工具来确定 cedv 参数?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的快速回复和提供的信息。 我无法下载该工具、但我将按照 TI 网站上传数据。 我对结果还有一些疑问-具体来说、VOC 代表什么以及我在电量监测计中将这些值编程到什么位置(25%、50% 75%)。 我知道放电深度、但它们的增量仅为10%。

    步骤1.

    下载适用于电池组的说明书、并根据说明收集数据。

    这将生成打包的 zip 文件。

    用于 补偿放电终点电压(CEDV)  
    电量监测:

    1. 下载用于 CEDV 监测计的电量监测参数计算器的说明手册。
    2. 下载数据打包工具(bqStudio)、该工具可创建 zip 文件进行上传

    步骤2.

    上传 zip 文件。
    需要登录。

    上传 zip 文件

    步骤3.

    监测参数计算报告将通过电子邮件发送给您。

    查看 示例报告

    尊敬的、

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith

    这些参数 不适用于此监测计。

    谢谢

    Onyx