请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561-R1 尊敬的 TI 团队:
您能否帮助我们确认在睡眠模式下输入电流45uA/46uA 是否正常?
数据表中仅显示睡眠模式典型 值11uA、未显示最大值
测量数据是在调试工作台上捕获的、调试工作台上的测试条件如下所示。
- PSU 设置为+2.8V、DMM 设置为电流范围。
- 连接 PSU“+”探头连接到 DMM 电流极。(PS:PSU 精度不够,仅显示4位,可以读取 mA 电流,但无法读取 uA 电流。 DMM 可½ 6 μ s 位、可读取 uA 电流)
- 将 DMM 电流探头连接到 PCBA Vb,PSU“-”探头连接到 PCBA GND。
- 在 PCBA 上电启动阶段、PCBA 电流将达到大约6mA;等待2S (进入睡眠模式)后、良好的 PCBA 电流将从6mA 下降到15ua。 然而、NG PCBA 的电流仅下降至46ua。 NG 样本和 Good 样本之间的不同值为30ua