This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:LMZM23601标记问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841491/lmzm23601-lmzm23601-marking-issue

器件型号:LMZM23601

您好!

我的设计中使用了 LMZM23601、LMZM23601V3和 LMZM23601V5。

我们的制造分包商已经将其混合在一起、我想知道如何对其进行歧视。

数据表指出、不同版本的标记应为4B、4i 和4h、但当我查看它们时、我发现无论 其版本是什么、它们都标记为4B (在 PCB 上)。

欢迎您提供任何帮助。

此致

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thierry、您好!  

    我想找到生产日期代码并向工厂核实批次的历史记录。  

    您能告诉我们"4x"旁边的其他字符是什么吗?

    谢谢!

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thierry、您好!

    我想跟进这一问题。 请告诉我、您是否可以提供其余的顶部标记。 如果我们知道器件的生产日期代码、我们可以尝试提供帮助。

    谢谢、
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thierry、您好!  

    如果您仍需要有关此问题的帮助、请告知我们。  

    谢谢、  

    Denislav