This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:POH 支持

Guru**** 2519290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842866/tps23880-poh-support

器件型号:TPS23880

您好!

我的客户正在考虑在其产品中使用 TPS23880 (PoE 802.3bt PSE)、因为测试显示了出色的性能。

不幸的是、他们还需要支持高功率 PoH (功率过 HDBase T、功率大于60W) PD 器件。

典型产品为红外摄像头和 LED 灯、 需要六个分类脉冲才能加电。

我们能否使用 TPS23880来支持这六个分类脉冲?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    TPS23880不支持6分类事件(非标准)。 PoH PD 始终向标准 PSE 提供4级功率、标准 PSE 应将 功率限制设置为30W。 如果 PD 系统有办法让 PSE 系统知道 PD 需要高功率、例如从 LLDP 发送数据、则可以通过更改一些寄存器设置将 PSE 的端口功率限制增加到>60W。 谢谢。

    此致、

    一分钱