This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:开关频率

Guru**** 2543750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842374/tps40210-switching-frequency

器件型号:TPS40210

您好!

开关频率取决于客户电路上的 VDD。

VDD=12V 时为86kHz、VDD=30V 时为84kHz。

此变体是否有效?

RC 引脚通过原理图上的电阻器与 VDD 连接。

与 RC 引脚连接的 RT 和 CT 为680kΩ Ω 和220pF

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San

    不可以、它几乎不随输入电压变化。  频率基本上由 R 和 C 的时间常数决定。 请参阅数据表 Sectoin 7.3.5。

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XI-SAN、

    感谢您的支持。

    尽管我们实际上观察到频率变化、但您认为这是什么原因?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    由于内部振荡器电路的非线性、将会有一些变化。  数据表实际上还给出了 EC 表中的变化限制与线。 很抱歉,我忘记在上一次答覆中说:你观察到的变化似乎正常。  

    此致、

    Youhao