This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138A 通信模块功能故障

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836472/ucd3138a-function-failure-of-ucd3138a-communication-module

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

我们的客户在其5G 基站能源存储项目中使用 UCD3138。 他们发现当放电电流为62A 时 、UCD3138通信模块功能 出现故障。

CPU:UCD3138A

通信接口:PMBUS和UART

当放电62A 时、DPWM1A 处于 IO 模式、DPWM0A 处于 IO 模式、DPWM1A 控制放电 MOS、DPWM0A 控制充电 MOS。

CPU 外设:

ADC:工作;Eap0-eap3:不工作;PMBus 和 UART:工作;

软件:

software_interrupt ();

             FAST_INTERRUPT ();

             standard_interrupt ();

             UART;

  PMBus;

描述:

在放电状态下、当手动调节放电电流并从58A 逐渐增大时 、始终存在通信。  当电流调节至62A 时、UART 通信无响应、PMBus 无法连接。  继续增大放电电流、当电流超过 62.5A 时、UART 通信恢复;

客户尝试使用 FREE 引脚重复采用反相电平来反映 嵌入在上述软件中的 CPU 的运行状态。  当通信 没有响应时、  反相电平接收 同时失败。

尝试打开看门狗、将周期调整为2s、并且看不到 CPU 复位、这证明看门狗也无法运行。

此时测试电源电压、3.3V 和1.8V 电源正常;

在击穿情况下、DPWM0A 和 DPWM1A 可以保持高电平、但通信模块没有响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、雪利、

    我没有足够的信息来了解项目的技术细节、项目阶段和历史、无论是在许多系统中还是在一个系统中发生这种情况、还有许多 其他需要的详细信息、以便以更受教育的答案进行响应。

    作为第一步、我建议您(您的客户)参考"UCD3138实用设计指南"、并验证其设计是否满足以下指南文档中提到的要求:

    www.ti.com/.../slua779b.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    对于此问题或与"实用设计指南"相关的任何评论或问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shery、

    您是否已通过禁用此中断验证 ACOMP_A 中断是否是根本原因?

    软件中断停止工作是什么意思? 您是在谈论快速中断标准中断还是软件中断? 这些是3个不同的东西。

     

    通常、软件中断比快速中断具有更高的优先级、而快速中断比标准中断具有更高的优先级、而标准中断比主循环具有更高的优先级。

    如果在任何中断例程结束之前未清除中断标志、则您将被滞留在该 ISR 中(无限循环)。

    因此、较低优先级的例程和中断将没有机会运行和执行它们的任务。

     

    由于 PMBus 处理程序是从主循环调用的、因此它具有最低的优先级、如果任何 ISR 将挂起、PMBus 将不会进行通信。

    如果快速 ISR 进入无限循环、那么 UART 也将不起作用。

     

    如果您认为这与 ACOMP_A 相关、只需检查为什么在快速中断中不清除该标志。

     

    另请注意,如果使用 TI 的“USB 至 PMBus 接口”,则有时如果涉及高开关电流,此工具将难以与目标进行通信。

    如果带状电缆缠绕在铁氧体磁芯周围、则可以阻止目标向接口注入的噪声、并有助于在更高的开关电流下实现稳健的 PMBus 通信。

     

    希望这对您有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    如果此问题已解决、请相应设置此帖子的状态。

    此致、