主题中讨论的其他器件:UCD3138、
我们的客户在其5G 基站能源存储项目中使用 UCD3138。 他们发现当放电电流为62A 时 、UCD3138通信模块功能 出现故障。
CPU:UCD3138A
通信接口:PMBUS和UART
当放电62A 时、DPWM1A 处于 IO 模式、DPWM0A 处于 IO 模式、DPWM1A 控制放电 MOS、DPWM0A 控制充电 MOS。
CPU 外设:
ADC:工作;Eap0-eap3:不工作;PMBus 和 UART:工作;
软件:
software_interrupt ();
FAST_INTERRUPT ();
standard_interrupt ();
UART;
PMBus;
描述:
在放电状态下、当手动调节放电电流并从58A 逐渐增大时 、始终存在通信。 当电流调节至62A 时、UART 通信无响应、PMBus 无法连接。 继续增大放电电流、当电流超过 62.5A 时、UART 通信恢复;
客户尝试使用 FREE 引脚重复采用反相电平来反映 嵌入在上述软件中的 CPU 的运行状态。 当通信 没有响应时、 反相电平接收 同时失败。
尝试打开看门狗、将周期调整为2s、并且看不到 CPU 复位、这证明看门狗也无法运行。
此时测试电源电压、3.3V 和1.8V 电源正常;
在击穿情况下、DPWM0A 和 DPWM1A 可以保持高电平、但通信模块没有响应。