This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:CEDV 学习周期电流速率

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842669/bq78350-r1-cedv-learning-cycle-current-rates

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

大家好、

该项目旨在通过 CEDV 方法获取电池配置文件的最佳参数。

要求如下:

- 7安培(低速率)@ 2.5°C、室温和45°C

-15安培(高速率)@ 2.5°C、室温和45°C

电池规格:  

4节串联电池  

-14节电池并联

-58伏充电结束  

-39伏放电结束

现在的问题是:如果我用15安的电流测试电池、BMS 会关闭电池、因为电池温度超过60°C。 是要求在每个温度下以15安培的电流持续放电、还是我们可以在不同温度下改变电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GPCCEDV 工具实际上应该在每个温度下使用相同的电流负载来计算最佳的 CEDV 监测参数。 如果由于温度故障而导致15安培电流关断 BMS、则似乎需要为高负载使用较低的值。

    此致、

    Matt