This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:BQ24210的工作温度是多少?

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841274/bq24210-what-is-the-operating-temperature-of-bq24210

器件型号:BQ24210

您好!

我发现结温为-40~+150度、这是工作温度吗?

Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webber、您好!

    请参阅数据表第4页。  结温 Tj 的建议运行条件为0至125C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我无法通过 TI 的网站找到满足以下条件的充电器、您能为我推荐一款吗? 谢谢。

    工作温度:-40°C~+60°C

    2.一节锂离子电池

    输入电压:5V~6V

    充电电流:低于50mA5。  

    5.温度感测功能

    6.封装尺寸尽量小(WSON 更好)

    Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webber、您好!

    您能否发布新主题? 新请求是另一个主题。