尊敬的专家:
我想与您再次确认输出电容器的最大 ESR。
我的客户设计采用 ESR 更高(~45m Ω)的电子电容器。
Webench 仿真在此条件下失败。(12Vin 至3.8Vout @20A)
谢谢、请告诉我输出电容器的最大 ESR 是否存在限制。
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ben、
虽然 TPS543B20对输出电容器的 ESR 没有任何固有限制、但有几种潜在影响:
1) 1)输出电容器的 ESR 零点频率是多少?
TPS543B20的高级电流模式控制架构假设 ESR-Zero 频率高于控制环路的带宽。 如果 ESR 零点小于带宽、则电流模式控制将保持增益水平、而不是继续降低增益水平。 这可能会通过选择较小的 Cramp 电容来强制实现较低的环路带宽。
2) 2)输出电容器可以处理多少 RSM 纹波电流?
RMS 纹波电流通常与 ESR 成正比、因为 ESR 会使电容器自热。 这可能会导致设计失败。
3)输出电压纹波
高 ESR 输出电容器将产生大量输出电压纹波。
它们是否有与更高 ESR 电解电容器并联的陶瓷输出电容器?