This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:输出电容的最大 ESR

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842605/tps543b20-maximum-esr-of-output-capacitor

器件型号:TPS543B20

尊敬的专家:

我想与您再次确认输出电容器的最大 ESR。

我的客户设计采用 ESR 更高(~45m Ω)的电子电容器。

Webench 仿真在此条件下失败。(12Vin 至3.8Vout @20A)

谢谢、请告诉我输出电容器的最大 ESR 是否存在限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

      我能够在 WEBENCH 中创建12V 输入电压、3.8V 输出电压@20A 的设计、该工具能够选择电容器的默认值。

    您是否尝试将电容器更改为具有更高 ESR 的定制电容器?

    目前、WEBENCH 会限制该器件的 ESR、以保持较小的纹波。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    虽然 TPS543B20对输出电容器的 ESR 没有任何固有限制、但有几种潜在影响:

    1) 1)输出电容器的 ESR 零点频率是多少?

    TPS543B20的高级电流模式控制架构假设 ESR-Zero 频率高于控制环路的带宽。  如果 ESR 零点小于带宽、则电流模式控制将保持增益水平、而不是继续降低增益水平。  这可能会通过选择较小的 Cramp 电容来强制实现较低的环路带宽。

    2) 2)输出电容器可以处理多少 RSM 纹波电流?

    RMS 纹波电流通常与 ESR 成正比、因为 ESR 会使电容器自热。  这可能会导致设计失败。

    3)输出电压纹波

    高 ESR 输出电容器将产生大量输出电压纹波。

    它们是否有与更高 ESR 电解电容器并联的陶瓷输出电容器?