This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92075:TPS92075调光器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92075, TPS92210, UCC28811, LM3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841016/tps92075-dimmer-of-tps92075

器件型号:TPS92075
主题中讨论的其他器件: TPS92210UCC28811LM3444

尊敬的德克萨斯州:

我们的客户要求一个应用、在该应用中、我们需要动态更改 LED 灯串的功率。 是否有任何方法可以使用 TPS92075从微处理器(非隔离式)更改为 LED 的输出功率?

唯一的方法是添加三端双向可控硅开关元件、还是有其他更简单的方法? 我不想在它之前使用三端双向可控硅开关元件。 还是应该使用其他 IC? 请求的全功率功率为25W。

谢谢、

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯蒂安:

    请给我们几天时间回答这个问题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克里斯蒂安、

    您考虑的输出功率范围是多少?  这是固定的 LED 堆叠电压吗?  什么是电池组电压和最大 LED 电流?  您的设计是否需要功率因数校正?  不需要隔离?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin:

    它将用于4个不同的电路板、2个电路板的功率为25W、另2个电路板的功率为11W。 LED 数量是固定的、每个 LED 需要2.8V 电压。 11W 的2个电路板由100个 LED 和115个 LED 组成、而25W 的另外2个电路板由225个 LED 和256个 LED 组成。 100 LED 由10个灯串并联组成、其中10个 LED (28V)、112个 LED 由14个 LED (40V)的8个并联组成、225个 LED 由15个并联的15个 LED (42V)组成、 256由16串16 LED (45V)并联而成。

    如果需要、我可以更改并联和串联的数量。 我无法更改的是 LED 的总数。  

    我们的客户需要0%至100%的功率。 当客户设置0%时、我们可能会固定尽可能低的电流、因为他希望避免急剧的阶跃。 我们需要 PFC。

    驱动将通过 DALI (隔离式)进行、但将有一个具有用于隔离的所需光电隔离器的微处理器。 微处理器具有一个 PWM 或 DAC 来驱动 TPS92075。 微处理器未与 TPS92075隔离

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克里斯蒂安、

    根据您的信息、我得到四个工作点、11W Vled = 28V 时为10P/10S 为393mA、11W Vled = 39.2V 时为8P/14S 为281mA、25W Vled = 42V 时为15P/15S 为595mA、25W Vled = 44.8V 时为16S。

    如果您可以使用谷底填充进行功率因数校正、则 LM3444可能是一个简单的选择、它可以使用直流电平驱动滤波器引脚、前提是该引脚的精度足以满足您的应用需求。  谷底填充可能无法在您的所有工作范围内保持优于0.9、如果这是一个问题。  LM3444可调节峰值电流、因此它不会线性调暗、但可以通过微设置滤波器引脚电压进行映射。  如果需要线性调光、LED 电流将需要流经误差放大器、可以将基准电压设置为设置电流。  TPS92210、UCC28811等部分器件可设置为按此工作。  有一些隔离/反激式设计示例展示了这些器件的电流调节电路。

    您是否设置了降压转换器和单级解决方案?  调光的两级解决方案往往效果更好。  运行降压转换器的电压生成级。

    此致、