This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:在 BQ24092的充电电路中、当您用手触摸 BQ24075的 IC 或外设组件时、充电电流将变为0、手柄将被取下、充电电路将始终锁定为0。

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838669/bq24075-in-the-charging-circuit-of-bq24092-when-you-touch-the-ic-or-peripheral-components-of-bq24075-by-hand-the-charging-current-will-change-to-0-the-handle-will-be-removed-and-the-charging-circuit-will-always-be-locked-at-0

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ24092

在 BQ24092的充电电路中、当您用手触摸 BQ24075的 IC 或外围组件时、充电电流将变为0、手柄将被取下、充电电路将始终锁定为0。

此时、必须重新启动电源、然后才能恢复正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确保正确焊接引脚。

    此外、请检查以确保在触摸电路板时 ILIM 和 ISET 不会短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还没有听到、所以我要关闭这个。 请发布回复以重新打开主题帖。