This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:我们是否可以与 bq77904、bq77905或 bq77915配合使用?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ77915, BQ77904, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840137/bq76200-can-we-use-with-bq77904-bq77905-or-bq77915

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: BQ77915BQ77904BQ77905

我们可以将 bq76200与 bq77904、bq77905或 bq77915结合使用吗?

是否可以通过将 bq77xxx 器件的 CHG 和 DSG 连接到 bq76200的 CHG_EN 和 DSG_EN?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K:

    CHG (或 BQ77904/905上的 CHGU)和 DSG 输出可以驱动 BQ76200输入来控制器件、但您可能需要对 LD 进行一些额外控制。  此时定义的配置需要卸载才能恢复。  在 BQ77904/905上、如果不需要该功能、您可以将 LD 连接到低电平、以便始终移除负载。  在 BQ77915上、必须提升 LD 引脚才能从 OCC 故障中恢复。  因此、根据您的系统、您可能需要在使用 BQ76200时操纵 LD 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM、

    感谢你的答复。

    当我们使用具有 LD 低连接的 bq77904/905时、器件是否会在检测到电流故障后立即从电流故障状态中恢复?

    (如果使用具有恢复延迟的器件、则延迟时间过后。)

    因此、在出现负载时是否重复检测和恢复?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    这是一种可配置的功能、因此取决于您选择的器件。 BQ77904没有延迟、但除负载移除外、某些版本的 BQ77905还需要延迟。 您可以在器件配置表(表1和表2)的数据表中找到此信息。 它将位于"Current Fault Recovery - Method (当前故障恢复-方法)"下。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq77905.pdf

    如果存在负载并且满足电流故障条件、则器件将进入故障模式、直到负载被移除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑、

    感谢你的答复。

    当我们使用具有 LD 引脚保持低电平的 bq77904/905时、如果存在负载并且满足电流故障条件、器件是否会重复电流故障检测和恢复?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    有关负载移除检测的说明、请参阅数据表的第8.3.2.8节。 当不存在欠压故障和电流故障条件时、LD 引脚在内部保持开漏状态。 一旦发生任何 UV、OCD1、OCD2或 SCD 故障并且选择负载移除作为恢复条件的一部分、LD 引脚上将启用到 VSS 的高阻抗下拉路径。

    在外部负载仍然存在的情况下、LD 引脚将从外部上拉为高电平:它在内部钳位到 VLDCLAMP、还应通过 RLD 在外部限制电阻器、以避免传导过多电流。 如果 LD 引脚超过 VLDT、这将被解释为负载存在条件。 当负载最终被移除时、到 VSS 的内部高阻抗路径应该足够将 LD 引脚拉至低于 VLDT 以用于 TLD_DEG。 这被解释为负载移除条件、并且是针对欠压和过流故障可选的恢复机制之一。

    如果您按照数据表中的建议配置电路、器件应以这种方式运行、并且不会重复恢复和触发故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑、

    我将讨论 bq77904/905和 bq76200对的用例。
    我想我们可以 bq77904/905 LD 引脚始终处于低电平状态、因为 bq76200是高侧 PCH FET 驱动器。

    我想知道这个操作。  我认为 该器件重复了电流故障检测和恢复。 这是错误的吗?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    如果您希望将 LD 引脚永久驱动为低电平、这意味着电流故障保护基本上被禁用。 器件不会持续触发故障并进行恢复。 它将保持正常运行。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑、

    感谢你的答复。
    当我们使用 bq77904/905将 LD 引脚永久置为低电平时、是否检测到 OC 故障?

    尽管负载电流超过 OC 阈值、FET 是否保持导通?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    从技术上讲、是的、将检测到故障。 器件的反应取决于具体配置。 如果您选择的器件仅需移除负载、则器件不会关断 FET。 如果您选择的器件需要移除负载并延迟、则 FET 将关断以延长延迟时间、然后恢复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑、

    感谢你的答复。

    我可以理解为:

    -需要卸载才能恢复的设备
     检测到 OC 故障、但 FET 不会关闭、保持导通状态。 因此、尽管电流电平超过 OC 阈值、电流仍保持流动。

    -需要卸载和延迟的设备
     当检测到 OC 故障时、FET 在延迟时间内关断。 之后、故障恢复。 因此、FET 在连接 OC 电平负载期间重复导通和关断。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    是的、没错。