This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:2个电源的输入电源

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, TPS2121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842794/bq24250-input-supply-from-2-power-source

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: TPS2121

您好!

我们正在构建充电电路。 两个电源。 1) 5V 交流/直流适配器2)来自 PC 的 USB (未使用 D+和 D-)。

BQ24250设置为在 EN1=1、EN2=0的独立模式下运行。 VDPM 设置为4.8V。 可以同时连接适配器和 USB (由两个电源供电)。 如何防止电流从 SOURCE1反向流向源2?

将 VDPM 降至4.5V 并串联一个低压降二极管是正确的方法吗? 我们也可以研究其他选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashok、

    成本最低的方法是使用两个二极管或来自连接在一起的阴极以及每个支持端的阳极。  您需要降低充电器的 VINDPM 设置。

    另一个选项是 TPS2121电源多路复用器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。 考虑到该器件将由 PC USB 供电、TPS2121电源多路复用器看起来是避免压降的好选择。

    此致

    Ashok