This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R3-DEVICE-FW:动态电池功率技术(DBPT)版本3.0

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836622/bq40z50-r3-device-fw-dynamic-battery-power-technology-dbpt-ver-3-0

器件型号:BQ40Z50-R3-DEVICE-FW

各位专家、您好!

此工具页中有描述“通过提供可用的最大功率、最大电流、Vload 和 Rhfeffective,支持英特尔Registered动态电池功率技术(英特尔RegisteredDBPT) 3.0版”。

是否有任何有关此问题的文档?

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    遗憾的是、我们没有这方面的文档。 英特尔 DBPT 是一种英特尔技术。 我们刚刚实现了这一点。 因此、您可能可以查找英特尔网站以获取与此相关的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Batt、

    感谢你的答复。

    我知道没有关于 DBPT 的文档。

    是否有关于如何使用 BQ40Z50-R3实现 DBPT 3.0的文档?   

    另外、让我提出与 DBPT 相关的其他问题。

    根据我的理解、TI 的监测计 IC 支持 具有 Turbo 模式的 DBPT。 正确吗?

    通过此主题(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/659285?BQ40Z50-R2-bq40z50-R2-TURBO-Mode-2-0-support)、

    应发布 Turbo 模式2.0文档、但似乎未完成。 您能否检查一下这个问题?

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    否、对于 bq40z50-R3、DBPT 3.0没有文档。 此外、似乎未发布 turbo mode 2.0文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    那么、我们如何实现以下内容呢?

    "通过提供可用的最大功率、最大电流、Vload 和 Rhfeffective、支持英特尔Registered动态电池功率技术(英特尔RegisteredDBPT) 3.0版"

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    请允许我花几天时间、直到周五、我基本上都想了解一下。 我认为我们没有这方面的公开文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

     您对此主题是否有任何更新?

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    英特尔动态电池功率技术规范可通过文档# CDI/IBP:575674获得。 但是、这是一个付费文档、您必须向英特尔付费才能获取。

    我们没有向公众提供的 TM3文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

     感谢您的更新。

     我知道没有有关 TM3的文档。

     让我提出与此 IC 相关的其他问题。

     我的客户要求我提供显示此 IC 算法或行为的文档。

     当他们进行调试时、他们希望了解 该 IC 的算法或行为。

     您是否有任何有助于调试的好文档?

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    如果您正在寻找精度、只需直接比较监测计报告的通过 CHG 和使用的任何电源的实际通过 CHG 即可。 我们通常监控 DSG 精度、在理想条件下、误差约为1%、计算方法为所报告的电量监测计通过 CHg 与使用完全 DSG 电池组从仪表获取的真正通过 CHg 之间的差值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

     

    很抱歉我迟到了。

    您的意思是、我应该在通过测量仪表 IC 之前和通过测量仪表 IC 之后比较数据。 正确吗?

     

    此外、当我需要检查此 IC 的行为时、我应该仅参考技术参考手册(SLUUBU5A)吗?

    您是否计划发布其他应用手册或技术文档?

     

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    正确、请使用电源、负载或 SourceMeter 读数将监测计中的数据与集成电荷中的数据进行比较。 是的、请使用 TRM 作为参考。 目前、没有计划发布说明如何测试精度的文档。