This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:使用 BQstudio 电流校准时如何区分 CC 偏移和 CC 增益

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842502/bq40z80-how-to-distinguish-cc-offset-and-cc-gain-when-using-bqstudio-current-calibration

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

当我们使用非1m Ω(例如2m Ω)的感应电阻器作为 EVM 板时。 对于电流校准、我需要做的就是在校准页面中进行电流校准、 BQstudio 会相应地调整 CC 偏移和 CC 增益? 如果是、BQstudio 如何在测试中区分 CC 偏移和 CC 增益?

如果有任何误解、请更正。

我尝试直接在数据存储器->校准->电流-> CC 增益中修改 CC 增益,但失败了。 请帮您解释这一点吗?

谢谢。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    请勿手动更改增益或偏移。 该芯片应直接校准电路板和 cc 偏移。 使用 bqStudio 只需执行电流校准和电压校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    为什么 在不使用 BQstudio 时需要在 SLUA868中修改 CC 偏移、而 BQstudio 不需要 CC 偏移。

    谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我们提供了在您希望在生产中执行该操作的过程。 通常、IC 能够获取和调整其偏移。