Other Parts Discussed in Thread: LM3481
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在尝试使用 LM3481设计具有以下规格的 Sepic 转换器。 我在 Pspcie 工具中进行了仿真。 另请查看随附的仿真图
输入范围- 6V-32V
输出电压- 15.5V
负载电流- 0 - 2.25A
RSEN = 10m Ω
问题1:与 TI Webench 相比、无法获得相同的仿真结果(PSpice)?
查询2:在无负载条件下无法获得15.5V 输出电压、超过17.7V。 如何在无负载时保持15.5V 电压?
问题3:当输入电压大约为8V 时、无法以90%或满载加载转换器? 电压环路变得不稳定。
查询4:还需要在 PSpice 中以更快的速率运行仿真。 已使用 SS=1、Vcomp ={{VOUT}*{IOUT}*{RSEN}/{VIN}
如果您需要任何信息进行分析、请允许我进行 kno