This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3481:使用 LM3481无法将 SEPIC 加载到@8V 的满负载。

Guru**** 2769805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842740/webench-tools-lm3481-unable-to-load-sepic-to-full-load-8v-using-lm3481

器件型号:LM3481

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

  我正在尝试使用 LM3481设计具有以下规格的 Sepic 转换器。 我在 Pspcie 工具中进行了仿真。 另请查看随附的仿真图

输入范围- 6V-32V

输出电压- 15.5V

负载电流- 0 - 2.25A

RSEN = 10m Ω

 

问题1:与 TI Webench 相比、无法获得相同的仿真结果(PSpice)?

查询2:在无负载条件下无法获得15.5V 输出电压、超过17.7V。 如何在无负载时保持15.5V 电压?

问题3:当输入电压大约为8V 时、无法以90%或满载加载转换器? 电压环路变得不稳定。

查询4:还需要在 PSpice 中以更快的速率运行仿真。 已使用 SS=1、Vcomp ={{VOUT}*{IOUT}*{RSEN}/{VIN}

 

如果您需要任何信息进行分析、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athheishkumart、

    感谢您的参与。  但是、您正在提交重复的线程、我们可以关闭这些线程、只需在一个线程中继续讨论即可。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi