This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:TPSM84624

Guru**** 2382570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841024/tpsm84624-tpsm84624

器件型号:TPSM84624

你(们)好。

其中一位 TI 人员提到,该器件的波特图仿真将于2019年4月底启用,但它仍然不存在 WEBENCHRegistered工具。

您是否有此计划/计划?

谢谢和 BR、

Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghasem、

    我正在检查这是否已安排、如果是、状态。 我将在下周早些时候在这里提供更新。

    我们通常不会在 WEBENCH 中为内部补偿器件(如 TPSM84624模块 )提供波特图仿真、因为只要遵循数据表中的输入/输出电容器和其他器件选择指南、电源就应该稳定。

    您有具体问题吗? 如果您分享有关您的设计和问题的更多详细信息、或许我可以帮助解决这些问题。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢你的答复。

    我要查找器件的波特图。 它是否不在 WEBENCH 中无关紧要。

    只要   遵循数据表中的输入/输出电容器和其他器件选择指南、我就知道该模块是表格、但我需要指定稳定性参数、如 PM、GM 和交叉频率。

    我不想在每种特定设计中都向您回复。 当我更改设计的某些部分时、我希望有一个工具(或任何其他工具)来监控稳定性参数。

    此致、

    Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ghasem,您能通过 Kristoffer.Flores TI.com 与我联系吗? -kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghasem、

    我没有看到您的电子邮件或回复、因此现在我想结束此主题。

    我们目前没有可用的模型、但我们有各种运行条件下的测量数据、如果这些数据有助于您进行设计、我们可以共享这些数据。

    此致、
    Kris