This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:配置 BQ40Z50-R2以最大程度地减少电池消耗

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29330, BQ24617, BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842760/bq40z50-r2-configuring-bq40z50-r2-to-minimise-battery-drain

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:bq29330BQ24617BQ20Z70BQ40Z50

我计划更新一个设计、该设计将 BQ24617充电器用于4节锂离子14.8V 电池、PCN 由 bq29330和 BQ20Z70组成。

我想更新 PCN 以使用 BQ40Z50-R2。

是否有指南可最大限度地减少 BQ40Z50-R2的电池消耗? 电流消耗与启用的功能、运行模式?

系统关断时需要大约100uA 的电池电流。

因此、BQ40Z50无法完全关断。

CHG 关闭、DSG 打开且无 SBS 的75uA 睡眠模式是否是满足我需求的最低功耗配置?

数据表显示 DSG 在睡眠模式下处于关闭状态、那么如何实现上述模式?

此致、

Andy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    监测计电流最大程度地减小不能超过 DS 中提到的值。

    在睡眠模式下关闭两个 FET 的唯一方法是使用 FET_EN 命令实际禁用两个 FET。 但是、不建议在生产中发送 FET 命令。 使用时、监测计应始终控制 FET。 您可以选择在睡眠模式下将 SLEEPCHG 设置为0且 NR=0时关闭 CHGFET 和 PCHGFET。