请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24725A 主题中讨论的其他器件: BQ24617、 BQ40Z50、 BQ24725
我希望更新一个使用4节锂离子电池、14.8V、2.6Ah 电池的设计。 最大充电1.9A CC、16.8V CV。
需要关注的是、当系统由电池供电但处于关断状态时、BQ24725A 的电流消耗较高。
系统仍需要少量的电池电流(100uA)。
为了匹配 BQ24617的电池漏极电流(5uA)、我必须从电池上断开 BQ24725A、如数据表图18所示、这是正确的吗?
BQ24725A 是否至少与 BQ24617相同的诊断功能相匹配、使用 SMBus、而不是 STAT1、STAT2和 PG 输出引脚。
计划将 BQ24725与电池组中的 BQ40Z50相结合。
谢谢、
Andy。