This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:从 BQ24617更改为 BQ24725A

Guru**** 2534310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ24617, BQ40Z50, BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842750/bq24725a-changing-from-bq24617-to-bq24725a

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: BQ24617BQ40Z50BQ24725

我希望更新一个使用4节锂离子电池、14.8V、2.6Ah 电池的设计。 最大充电1.9A CC、16.8V CV。  

需要关注的是、当系统由电池供电但处于关断状态时、BQ24725A 的电流消耗较高。

系统仍需要少量的电池电流(100uA)。

为了匹配 BQ24617的电池漏极电流(5uA)、我必须从电池上断开 BQ24725A、如数据表图18所示、这是正确的吗?

BQ24725A 是否至少与 BQ24617相同的诊断功能相匹配、使用 SMBus、而不是 STAT1、STAT2和 PG 输出引脚。

计划将 BQ24725与电池组中的 BQ40Z50相结合。

谢谢、

Andy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    没错。 您需要断开电池与 VCC 的连接。

    遗憾的是、BQ24725A 不具有与 BQ24617通过 SMBus 相同的诊断功能。 唯一匹配的诊断是 PG 输出。 但是,不通过 SMBus 报告故障,这只能节省在发生故障时 ChargeCurrent()寄存器复位为0mA 的事实。  

    此外、BQ24725A 不会像 BQ24617那样自动终止充电。 因此、即使报告的是充电周期状态、它也无法报告充电完成状态、因为主机必须禁用充电。  

    此致、

    Joel H