This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25141:在较高负载下稳压器效率低于50%

Guru**** 2770555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841641/webench-tools-lm25141-regulator-efficiency-is-less-than-50-at-higher-loads

器件型号:LM25141

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

 我们将 IC LM25141RGE 用于我们的项目之一。 输入为24V、输出为5V@ 10A。 除非驱动3A 输出、否则系统稳定。 但是、当负载增加时、效率将低于50%。 即使在稳定的条件下、稳压器效率也低于70%。 您能不能向我们分享同样的问题和解决方案。 开关频率设置为2.2MHz、因为这适用于 Coaxpress 应用。

附加设计原理图。  

e2e.ti.com/.../LM24151.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    您还可以上传 PCB 布局进行检查吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答。 请找到 PCB 布局的图像。

    我们还可以找到两个开关 MOSFET 的栅极信号波形、如下所示。 低侧 MOSFET 上的这种尖峰是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    我收到了我们的同事 Shashankk 的电子邮件、我们现在正在处理此应用问题、他将向您回复最新的更新。

    那么、我将关闭该线程。

    B R

    Andy