This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:输入/输出电容比

Guru**** 2539780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842378/tps22810-input-output-capacitor-ratio

器件型号:TPS22810

阅读器件的数据表、我看到您建议输入:输出(Cin:CL)电容的比率为10:1。 为什么示波器快照显示1:10与1:22比率的曲线? 这非常令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    输入到输出电容的10:1比率主要用于在浪涌电流事件期间保护电源而不是负载开关。 这是为了确保开关或下游负载不会因压降而意外关闭。

    如果电源足够强、就像示波器快照的情况一样、则不需要此10:1比率。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划连接一个额定最大充电/放电温度为1.0C 的2S 7.4V 2840mAh 电池组。 我的负载平均约为1.2A、峰值高达2.5A。 实际上、这些峰值是我的问题、因为电池组上的 OCP 偶尔会将我锁定在应用程序之外、并且我无法对其进行重置、除非电池断开连接。 我目前在电池组和负载之间的单独 PCB 上有一个升压转换器+负载开关、但我发现我实际上不需要该升压转换器。 希望使用 TPS22810替代该升压+负载开关板、这样我的电池组效率会更高一点、并且峰值可能会更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我假设您的峰值是在系统开启期间? TPS22810应该能够承受该峰值电流、但您也可以使用 TPS22810上的 CT 引脚。

    通过在此引脚上添加电容、您可以控制控制浪涌电流的开关转换率。

    如有任何疑问、请告知我们。