This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040充电问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842684/bq24040-bq24040-charge-issue

器件型号:BQ24040

我有一个使用 BQ24040设计的项目。 在某些情况下、产品中使用的机油可能会滴落到 BQ24040芯片上、并且 BQ24040无法充电。 油 可能是导电的? 我想问这个未充电的故障模式是什么样子。

谢谢!

2019年10月更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很难预测故障模式是什么、液体的属性未知、器件不是针对这种情况设计的。

    但最可能需要观察的区域是 TS 引脚、50uA 电流源将在 NTC 热敏电阻上产生与温度成比例的电压。  如果液体导电或改变 NTC 电阻、则器件可能检测到高温故障、电压低于178mV。